自复位按钮和自锁按钮有什么区别?
问题描述:
自复位按钮和自锁按钮有什么区别?所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB4解决方法:
自复位按钮头:按钮头被按下去,触点的状态发生改变;松手后,按钮头会自动返回到初始位置,触点也会复位。
自锁按钮头:按钮头按下去后,按钮头部会被锁定,触点的状态也会发生改变;松手后,按钮头不会自动复位,需要再次按下按钮头,按钮头才会返回到初始位置,触点也会复位。
施耐德的自锁按钮头有两种形式:
(1)XB2系列的是通过加锁定模块ZB2BZ21C附件实现,但是不能锁按钮头,只能锁触点。XB2系列除“急停按钮、选择、钥匙开关”外,自复位按钮和带灯按钮都可以使用锁定模块,可以实现 按 - 触点锁定 - 按 - 触点释放。
(2) XB4系列的有自锁按钮头,本身具备锁定功能,即可以锁按钮头,也可以锁触点。
详细差异可以见此链接:按钮指示灯中,哪些系列有自锁按钮和自锁带灯按钮?
是否有帮助?