我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
凸轮开关使用圆头手柄时,能不能定制标牌?
问题描述:
KAA1H手柄和K1B001U底座配合使用,没有标牌,能不能定制标牌?

所属产品线:
国产K1, K2凸轮开关; 进口K1,K2凸轮开关

解决方法:

圆头手柄不能定制标牌。举个例子:KAA1H手柄和K1B001U底座配合使用,是没有标牌的,也不能定制标牌。

无论是圆头H型手柄(KAA1H,KAXZ1M12),还是圆头钥匙手柄(KAA1Z,KAA1S,KAXZ1S131,KAXZ1S141),都无法定制标牌。如果客户要求定制标牌,不建议选用圆头手柄。