我们今天能为您提供什么帮助?

EZD,NSC ETS2.3脱扣单元短路短延时保护电流Isd调整范围是多少?

问题描述:
EZD,NSC ETS2.3脱扣单元短路短延时保护电流Isd调整范围是多少?

所属产品线:
EasyPact EZD; Osmart NSC

解决方法:
断路器型号 EZD,NSC
脱扣单元型号 ETS2.3
壳架电流(A) 630
额定电流(A) 630
过载保护电流Ir(A) 630(Ir固定不可调)

Isd调整范围(A)

Isd=Ir*...

1.5-2-3-4-5-6-7-8-10