我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CVS400~630 ETS2.3脱扣单元过载保护电流Ir与短路短延时保护电流Isd调整范围是多少?
问题描述:
CVS400~630 ETS2.3脱扣单元过载保护电流Ir与短路短延时保护电流Isd调整范围是多少?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:
断路器型号 CVS
脱扣单元型号 ETS2.3
壳架电流(A) 400 630
额定电流(A) 400 630
Ir调整范围(A) 160-180-200-230-250-280-320-360-400 250-280-320-350-400-450-500-570-630

Isd调整范围(A)

Isd=Ir*...

1.5-2-3-4-5-6-7-8-10