我们今天能为您提供什么帮助?

RM22TR*缺相保护的动作阈值是多少?

问题描述:
RM22TR33,电压到多少的时候认为缺相?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

RM22TR31测量范围为200~240V,在某相电压跌至150V的时候认为是缺相;

RM22TR33测量范围为380~480V,在某相电压跌至250V的时候认为是缺相。

RM22其他型号缺相保护阈值请参考:RM22TA*缺相保护的动作阈值是多少? RM22TU*缺相保护的动作阈值是多少?