我们今天能为您提供什么帮助?

RE17L***时间继电器怎么接线?

问题描述:
RE17L***时间继电器怎么接线?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE17时间继电器有2种输出类型:1.固态输出,型号是RE17L***;2.继电器输出,型号是RE17R***。

其中,固态输出的RE17L***有如下5种型号:RE17LAMW,RE17LHBM,RE17LLBM,RE17LMBM,RE17LCBM。接线图分别如下:

1. RE17LAMW

A1接有源的控制信号线,L接负载。

2. RE17LHBM

A1接有源的控制信号线,A2接负载。

3. RE17LLBM

A1接有源的控制信号线,A2接电源线,Y1根据客户需要接控制信号线,18接负载。

Y1的功能具体见如下FAQ:RE17系列输出多功能型时间继电器接线图中Y1的功能是什么?

4. RE17LMBM

A1接有源的控制信号线,A2接电源线,Y1根据客户需要接控制信号线,18接负载。

5. RE17LCBM

A1和A2接电源线,Y2接控制信号线,L接负载。

RE17L***的功能和接线具体可参考说明书,下载链接如下:

《RE17说明书》