RE17LCBM如何使用?
问题描述:
RE17LCBM如何使用?所属产品线:
Harmony 时间继电器解决方法:
接线讲解:
A1、A2接时间继电器RE17LCBM的控制电源U(AC24V~AC240V,50/60Hz),Y2、A2接控制信号K,L、A2接负载。
设置讲解:
时间继电器RE17LCBM从上到下的第一个旋钮是设定延时时间的大范围,第二个旋钮是将第一个旋钮设置的大范围均分为10大等份(20小等份)。下面以延时时间5S为例讲解设置:
(1) 第一个旋钮设置到1-10S,即最大延时时间为10S;
(2) 由于时间继电器旋钮的设置精度是满量程的±10%(±10%✖10S,即-1S到1S),所以第二个旋钮设置到4~6之间的合适位置。
时序讲解:
时间继电器RE17LCBM仅给控制电源,L不会输出。当Y2控制信号激活,L立即输出;当Y2信号断开,开始计时,延时时间T到达后,L输出关断。

是否有帮助?