我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610面板如何解锁?

问题描述:
ATV610显示锁定该如何操作解锁。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV610系列变频器资料下载链接:如何获取ATV610变频器产品资料?

ATV610在一定时间未对面板进行操作后会锁定面板按键,显示:锁定按HOME+ESC键解锁,解锁步骤如下,同时按住ESC和HOME键,解锁后可正常进入菜单。

备注:锁定时间长短可以通过参数:显示终端被锁定[KLCK]来修改,默认是5分钟。设置如下图: