我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器固定频率运行端子启动如何设置?

问题描述:
要求固定频率5HZ,DI1和+24V端子接通启动断开停止。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV610系列变频器资料下载链接:如何获取ATV610变频器产品资料?

功能描述:ATV610默认AI1模拟量电压给定频率,如果在没有外接模拟量和不需要调速的情况下,可以通过设置低速频率来实现以某一个固定频率运行。

设定步骤如下:

低速频率设置为5HZ:

参考频率通道1设置为AI1,控制模式设置为组合通道:

参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1和+24V接通,变频器以5HZ频率运行。