我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310A变频器只能找到速度给定(rEF)与监视(800)菜单如何处理?
问题描述:
ATV310A变频器只能找到速度给定(rEF)与监视(800)菜单如何处理?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

当ATV310A变频器设置了密码,且变频器未解锁时,只能找到速度给定(rEF)与监视(800)菜单。

解锁变频器菜单路径:

如果显示表示设置了密码,然后输入密码,按确认键解锁后即可看到全部菜单。如果不知道密码需要联系密码设置人员或者设备供应商。