我们今天能为您提供什么帮助?

LC1F1000接触器的线圈如何接线?

问题描述:
LC1F1000接触器的线圈如何接线?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LC1F1000的交流线圈是2个LX1F***的线圈串联的,LC1F1000的直流线圈也是2个LX4F***线圈串联的。2个线圈分别在接触器的左右两侧如下图1所示,线圈接线时需要将左侧线圈的A1串入右侧线圈的A2,然后右侧线圈的A1和左侧线圈A2接入线圈实际线圈电压,如图2所示。接线示意图如图3所示。

图1

图2

图3