我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65N Vigi+、iC65H Vigi+剩余电流动作保护断路器额定电压是否可以到380VAC?
问题描述:
iC65N Vigi+、iC65H Vigi+剩余电流动作保护断路器额定电压是否可以到380VAC?

所属产品线:
Acti 9 剩余电流动作保护产品; Vigi iC65

解决方法:

不可以,其额定工作电压为230VAC。