我们今天能为您提供什么帮助?

iC65+vigiiC65组合式3P和4P漏电断路器漏电取哪几相电?

问题描述:
iC65+vigiiC65组合式3P和4P漏电断路器漏电取哪几相电?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65+vigiiC65组合式3P和4P漏电断路器漏电取A相和B相电,3P断路器相序为ABC,4P断路器相序为NABC,也就是3P断路器取左侧两相电,4P断路器取中间两相电。iC65+vigiiC65组合式3P和4P漏电断路器做2P应用时,也是要按照漏电取电相接线,否则漏电测试功能失效。