我们今天能为您提供什么帮助?

iDPNa/N/H断路器如何与vigiiDPN漏电附件拼装(连接)?

问题描述:
iDPNa/N/H断路器如何与vigiiDPN漏电附件拼装(连接)?

所属产品线:
iDPN; Vigi for iDPN

解决方法:

VigiiDPN(ELE和ELM)漏电附件安装:将iDPN断路器手柄至于OFF分闸位置,揭掉断路器右侧的塑料片,将VigiiDPN漏电附件的手柄至于合闸位置,将漏电附件的接线端子对准插入到断路器出线侧的接线孔内,将漏电附件左侧的针轴插入到断路器右侧的孔内,进行卡装,按下黄色卡扣,拧紧iDPN断路器出线侧(下端)接线螺钉,固定力矩2Nm,盖好漏电附件的挡板。通电后点击Test测试按钮,如果正常分断,说明漏电附件安装正确,然后将漏电附件底部红色部分推入黄色卡扣内