微型断路器iDPNa、iDPNN、iDPNH的使用温度和储存温度是多少?
问题描述:
微型断路器iDPNa、iDPNN、iDPNH的使用温度和储存温度是多少?所属产品线:
iDPN解决方法:
iDPNa、iDPNN、iDPNH的温度参数如下:
使用环境温度为 -25°C~+60°C,储存环境温度为 -40°C~+80°C。
注意iDPN与iC65的温度范围不同。
iC65的使用环境温度为 -35°C~+70°C,储存环境温度为 -40°C~+85°C。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。