我们今天能为您提供什么帮助?

R9系列微断与A9系列微断的主要区别是什么?

问题描述:
R9系列微断与A9系列微断的主要区别是什么?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

R9A9系列的主要区别详见下表:

R9系列 A9系列
手柄颜色 绿色花格纹,创新软胶+塑料混搭材质,更加安全美观。 黑色
正面绿房子标识
故障状态窗口(Visi Trip)
触头状态指示(visi-safe
电气附件
机械附件
漏电附件 预拼装式,30mA,电子式,AC 2P1P+N(iDPN)有漏电一体式,其他均为分体式,漏电灵敏度有30mA100 mA(s)300mA(s),电子式/电磁式,AC/A类。