我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65N Vigi+可以增加哪些电气附件和机械附件?
问题描述:
iC65N Vigi+可以增加哪些电气附件和机械附件?

所属产品线:
iC65

解决方法:
  1. iC65N Vigi+ 可以配合iC65的iOF、iSD、OF/SD+OF、iOF+SD24、iMX、iMN、iMNs、iMSU、iMNV等电气附件使用,具体组合方案参考下表:
  2. iC65N Vigi+ 可以配合iC65的挂锁附件A9A26970使用,但需注意每台断路器需配置2个挂锁附件;
  3. iC65N Vigi+ 可以配合iC65的进口RCA、国产27mmRCA、国产18mmRCA、Smart RCA使用。