我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]iC65与Vigi iC65拼装有什么要求?
问题描述:
iC65与Vigi iC65拼装有什么要求?

所属产品线:
iC65; Vigi iC65

解决方法:

Vigi iC65有防误配结构,iC65与Vigi iC65拼装需满足下表要求:

Vigi iC65

25A(ELM)

Vigi iC65

40A

Vigi iC65

63A

iC65≤25A
iC65≤40A NO
iC65≤63A NO NO