我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-1600固定式断路器裸电缆连接器能满足多大尺寸电缆搭接?

问题描述:
NS630b-1600固定式断路器裸电缆连接器能满足多大尺寸电缆搭接?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

裸电缆连接器(PA33640和PA33641)满足4*95-240mm²电缆搭接,具体见下面左图。标准电缆截面与导体直径对应关系,可以参考下面右图。