[Q&A]NSX带电操机构可以实现联锁功能吗?
问题描述:
NSX带电操机构可以实现联锁功能吗?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX带电操机构可以实现联锁功能(电气联锁、机械联锁),电气联锁需客户自行设计,机械联锁可以通过钥匙锁或挂锁机构加挂锁实现。
NSX100-250电操不能实现钥匙联锁,单独的电操机构的锁定锁定适配器和钥匙锁是一体的,不能改装。
NSX400-630电操可以实现两台断路器的钥匙联锁,加两个电操机构的锁定适配器和一套用于旋转手柄的钥匙联锁。
两台或两台以上的NSX100-630也可以通过挂锁机构加挂锁实现联锁功能。可以在每台电操的自带的挂锁机构上,装相同锁芯直径5~8mm的挂锁,丢掉需要被锁住台数的钥匙。(例如三台NSX合两台分一台,配三把相同的挂锁装在每台NSX电操挂锁机构上,丢掉一把钥匙实现,来实现三合二联锁功能)。
是否有帮助?