我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NS大塑壳的预先指示触点的作用是什么?
问题描述:
NS大塑壳的预先指示触点的作用是什么?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS大塑壳的预先指示触点是(CAF预合闸指示触点、CAO预分指示触点),触点安装在直接/延伸旋转手柄的装置内。

CAO可以在NS大塑壳的手柄开始断开操作后,完全断开前输出信号,CAF可以在NS大塑壳的手柄开始闭合操作后,完全闭合前输出信号。

CAO/CAF功能示例:

1:将CAO串接接触器控制回路,可以在断路器断开前提前切除回路。

2:将CAF串接MN线圈,可以在断路器合闸前给MN线圈供电,防止因忘记给MN线圈供电而无法合闸。