我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX配FDM121需选购哪些附件?
问题描述:
NSX配FDM121需选购哪些附件?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

如果只用来显示断路器的状态,则对断路器的脱扣单元没有要求,只需配BSCM模块,NSX接线,Modbus通信模块;

如果只用来显示断路器的测量数据,远程整定参数,则断路器需选用Micrologic5/6A/E的控制单元,且需配NSX接线,Modbus通信模块;

如果以上两种功能都想实现,则断路器需选用Micrologic5/6A/E的控制单元,且需配BSCM模块,NSX接线,Modbus通信模块;

另外,不管以上哪种情况,FDM121和通信模块都需要考虑外部24VDC供电,需选配外部供电模块。