我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MT系列空气断路器抗震动能力是多少?

问题描述:
MT系列空气断路器抗震动能力是多少?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT 可保证抗电磁或机械震动

已通过船检机构 (Vertias, lioyd's, CCS 等) 要求的 IEC68-2-6 标准试验。

● 2-13.2Hz: 振幅±1mm

● 13.2-100Hz:恒定加速0.7g

超强的震动可能导致脱扣,连接断裂或损坏机械部件。