我们今天能为您提供什么帮助?

EZD外挂欠压脱扣线圈UVR如何单独判断好坏?

问题描述:
EZD外挂欠压脱扣线圈UVR如何单独判断好坏?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

外挂欠压脱扣线圈未通电时左侧面上的白色挂钩会在下边,会向下勾住EZD的Trip脱扣按钮,相当于按下了EZD的Trip脱扣按钮,所以此时塑壳断路器无法合闸,当欠压脱扣线圈得电时,此时挂钩会自动弹到上边来,相当于没有按下EZD的Trip脱扣按钮了,所以此时塑壳断路器就可以合闸了,可以通过在线圈断电与通电时此白色挂钩的位置是否正常动作来判断此欠压脱扣线圈是否正常工作。