我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么EZD100~250直接旋转手柄柜外操作安装时防护等级有IP40与IP54两种?
问题描述:
为什么EZD100~250直接旋转手柄柜外操作安装时防护等级有IP40与IP54两种?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

安装时,不加垫圈防护等级为IP40,加了垫圈防护等级为IP54,如图所示:

(1)EZD100直接旋转手柄30184(安装手册编号:4818758010-02):

(2)EZD160~250直接旋转手柄EZDROTDS(安装手册编号:50480143):