我们今天能为您提供什么帮助?

EZD100~250的直接与延伸旋转手柄柜外操作时在脱扣位置能打开柜门吗?

问题描述:
EZD100~250的直接与延伸旋转手柄柜外操作时在脱扣位置能打开柜门吗?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

可以,需要逆时针旋转release旋钮或将手柄复位到分闸位置才能打开柜门,逆时针旋转release旋钮操作如图所示:

(1)EZD100~250直接旋转手柄:

(2)EZD100~250延伸旋转手柄: