我们今天能为您提供什么帮助?

NSC250断路器的延伸旋转手柄中的固定延伸杆的支架用在什么情况下?

问题描述:
NSC250断路器的延伸旋转手柄中的固定延伸杆的支架用在什么情况下?

所属产品线:
Osmart NSC

解决方法:

从固定式断路器背板到柜门的尺寸如果大于215mm时,需要支架配合延伸杆的固定,如果该尺寸小于等于215mm时,不需要支架配合延伸杆的固定。



附件
250延伸旋转手柄_202303231657.pdf