我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340处理器的内存卡是什么样的?
问题描述:
M340处理器的内存卡是什么样的?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340处理器带都带有一个标准的SD安全数字型闪存卡,型号BMXRMS008MP,不需要单独订购。这个卡用来在断电时备份程序。10万次写删除循环,不需要电池 SCDOC695 1/6页 详细信息见M340硬件手册中文版72~75页。另外,BMXRMS008MPF 也是一个内存卡 它与BMXRMS008MP的区别在于,BMXRMS008MPF可以存储文件,比如维护记录等。BMX P34 2000/2010/2020/2030 处理器插槽中可以用 BMX RMS 008/128MPF 内存卡代替 BMX RMS 008MP 内存卡。BMXRMS008MPF需要单独订购。