带漏电的3P塑壳断路器,接单相负荷不跳闸,可能是什么原因?如何排查?
问题描述:
带漏电的3P塑壳断路器,接单相负荷不跳闸,可能是什么原因?如何排查?所属产品线:
塑壳断路器解决方法:
首先确定漏电断路器型号是漏电跳闸型,还是只报警不跳闸型。
如确定是漏电跳闸型,需对漏电功能进行测试。给A,C两相通电220VAC,按漏电测试按钮T,若开关跳闸,则证明漏电功能正常。若不跳闸,则漏电功能可能有故障。
其次检查漏电参数设定值。漏电塑壳断路器,大部分灵敏度是可调的,一般有30mA、100mA、300mA、500mA、1A、3A、10A、30A等数值。如用户的单相负荷容量较小,比如仅作为指示灯的电源,那么回路电流会很小,达不到漏电动作阈值。此时即使漏电塑壳负载则接了单相负荷,也不会跳闸。
是否有帮助?