我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
30185L是否可以用于CVS100E的塑壳上?
问题描述:
客户购买了CVS100E&30185,但延长杆不够长,需要我们确认30185L是否可以用于CVS100E?

所属产品线:
EasyPact CVS

解决方法:

30185L也可用于CVS100E,30185和30185L之间的差异是轴的长度,具体尺寸请见下图: