FA418724
FA418724
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX Mic4.2和Mic4.3集成漏电保护脱扣单元可以关闭漏电保护功能吗?
问题描述:
NSX Mic4.2和Mic4.3集成漏电保护脱扣单元可以关闭漏电保护功能吗?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
NSX Mic4.2和Mic4.3脱扣单元可以关闭漏电保护功能,有OFF档。
首次发布日期:
2021/4/12
修订日期:
2021/4/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX