我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器“系统旁路”和“单元旁路”功能上是否一样的?

问题描述:
“系统旁路”和“单元旁路”功能介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

“系统旁路”和“单元旁路”是两个不同的概念。单元旁路是指一旦功率单元出现轻故障,功率单元将被旁路,变频器自身降额运行,并不跳闸。

系统旁路发生在变频器出现故障的情况下,整个变频器系统将退出运行。“系统旁路”也不同于软启动。系统旁路时,电机可以在任何频率下转到电网,因此系统旁路对电网、电机及机械的冲击都有可能远远大于软启动,旁路开关的过电流倍数设计应按电机直接启动来考虑。