我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器报过电压或电源故障原因有哪些?

问题描述:
ATV1200C高压变频器报过电压或电源故障原因介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

当ATV1200C高压变频器报报过电压或电源故障,可能原因:

·输入电压正向波动

·减速时间设置不合理

·电压测量电路出现故障

处理方式如下:

·如果输入电压总是高于变频器额定电压,将变压器的变比提高+5% 以降低功率单元的输入电压;

·如果是减速时过电压,可适当加大变频器的减速时间设定值;

·检查接线螺栓是否松动、打火;

·更换功率单元电路板或整个功率单元。