我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器如何更换故障功率单元?

问题描述:
ATV1200C高压变频器更换故障功率单元步骤介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

同一台变频器的所有功率单元是完全一致的,如果某一单元由于故障而不能正常工作,可以在允许设备退出

的时间用备用单元将其替换。更换功率单元模块可遵照以下步骤进行:

第一步    使用停机或急停按钮使变频器退出运行状态;

第二步    切断输入高压电;

第三步    打开单元柜门,等所有单元的 J1、J2 光纤指示灯熄灭;

第四步    做好相关安全措施;

第五步    拔掉故障单元的 J1、J2 两根光纤头,装入线槽;

第六步    用扳手卸下故障单元的L1-LV、L2-LV、L3-LV、U、V 五根连线;

第七步    拆下故障单元与轨道的固定螺丝;

第八步    将故障单元沿轨道拉出,单元后方下部有手持凹槽,注意轻拿轻放;

第九步    按与上述拆卸相反的顺序将备用单元装上并接线;

第十步    检查无误后,撤掉安全措施,系统重新上电投入运行;

第十一步 与厂家联系维修故障单元。

注:功率单元返厂时应使用厂家提供的备用单元周转箱妥善包装,避免运输过程中的损坏。