我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器触摸屏出厂用户登陆名及密码是多少?

问题描述:
ATV1200C高压变频器触摸屏出厂用户登陆名及密码介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面(如下图)。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111,系统员的缺省密码为222),就可以登陆系统进行相关参数设置。