我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV1200C高压变频器如何查看故障记录?
问题描述:
ATV1200C高压变频器查看故障记录介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击监视主界面上的“故障记录”按钮进入状态窗口。变频器具有精确的异常定位及查询功能。任何情况下,用户都可以通过状态窗口及时获知系统的当前状况以及已发生过的历次异常状况信息,包括异常状况的发生时间、原因及位置,以便采取相应的处理措施。状态窗口(如下图所示)在系统出现故障时自动弹出,当前的故障处于闪烁状态。用户还可以使用“向前”或“向后”按钮来查看异常状况的历史记录信息。信息包括系统状态(在窗口左上方显示)、各功率单元的状态和旁路状态(位于日期和时间显示之后)等。

窗口中的A1-A10分别代表L1/A相各个功率单元的状态,B1-B10分别代表L2/B相各个功率单元的状态,C1-C10分别代表L3/C相各个功率单元的状态。对于产品系列中每相少于10个单元的变频器,需要在“参数设置”中的“基本参数”界面设置变频器级数,单元数量才会根据级数自动增加或减少。“删除”按钮可将当前记录页删除。单击“全部删除”按钮后会弹出确认对话框。单击此对话框中的“确定”按钮可将全部记录清除。