我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV1200C高压变频器示波器里可以监视哪些变量波形?
问题描述:
ATV1200C高压变频器示波器功能介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

波形窗口用于显示变频器输入输出变量的实时波形,点击“监视”主界面上的 “示波器”按钮进入波形显示界面。其界面可以显示的变量波形如下图一

图一

在波形显示界面中有两个下拉列表框,即“波形选择1”和“波形选择2”,通过下拉列表框中选择需要观察的变量波形。示波器能够监视的变量波形如下表: