我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器人机界面里基本设置里的“控制指令不通过PLC”是什么含义?

问题描述:
控制指令不通过PLC功能介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

ATV1200C高压变频器人机界面里基本设置里的“控制指令不通过PLC”见下图蓝色标识处

选中此项后,由人机界面发出的相应命令(例如启动或停止命令)将被传给主控箱,而不是通过PLC;如果不选此项,则相关命令通过PLC传送。