我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器如何实现参数备份与恢复?

问题描述:
ATV1200C高压变频器参数备份与恢复介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

点击ATV1200C高压变频器人机界面打开/另存菜单,见下图

点击“备份恢复”按钮,弹出“备份恢复”对话框(注意:该项操作需要管理员权限),如下图

参数备份:将用户当前所设定的参数作为数据文件保存在硬盘中,以备需要时方便调用。如上图所示,在进入参数备份与恢复界面后,选定save1到save16备份名中的任何一个未用的备份名,然后点击“备份”按钮,系统就会将用户当前所设定的参数按选定的备份文件名保存在硬盘上,并显示该参数文件的备份时间。系统总共可以保存从save1到save16共16个备份文件,如果文件名已全部使用完,可选中不用的备份文件名,然后点击“删除”钮删除选中的参数文件。删除后文件名仍保留,但内容为空,且文件的“备份时间”栏为空,从而可以再次使用该文件名来备份一个新的参数文件。

参数恢复:用户将系统当前的参数值设定为指定数据文件的参数值。如上图所示,进入参数备份与恢复界面后,选定所需的备份文件,然后点击“恢复”按钮,系统就将当前的所有参数值设定成选定文件中的参数值,这里也可用“删除”按钮将不用的参数文件删除。