我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器如何导出参数报告?

问题描述:
ATV1200C高压变频器导出参数报告介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

点击ATV1200C高压变频器人机界面打开/另存菜单,见下图

点击“参数报告”按钮,弹出导出“参数报告”对话框(注意:该项操作之前需要先以管理员权限登陆)。

在进入参数报告设置界面后,如果没有插入U盘,则会提示:请插入U盘。在U盘插入后,导出路径将自动设置为:\USB HardDisk\参数报告(该路径名不可被更改),即将参数保存在U盘中新建的参数报告.csv文件中。然后,点击“确定”来开始导出参数报告。如导出成功,则会自动弹出一个提示对话框以指示导出操作成功。

如果U盘中已经存在一个Report.csv文件,则会提示是否要覆盖。选择“否”会取消参数文件备份,选择“是”会覆盖原有文件以执行备份。