我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器如何查看控制器版本号,变频器型号及累计运行时间?

问题描述:
ATV1200C高压变频器查看控制器版本号,变频器型号及累计运行时间介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击基本设置后弹出如下图。即可看到控制器版本号,变频器型号及累计运行时间。