我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器如何更改人机界面语言设置?

问题描述:
ATV1200C高压变频器更改人机界面语言设置介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击基本设置后弹出如下图,在该页面点击语种下拉选项,选中需要的显示的语言,再点击“确定”即可。