我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV1200C高压变频器如何更改人机界面系统时间设置?
问题描述:
ATV1200C高压变频器更改人机界面系统时间设置介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击“基本设置”后弹出如下图一,在该页面点击“设置系统时间”选项,弹出设置系统时间框如下图二,在里面设置好年,月,日,小时,分钟及秒后,再点击“确定”即可。

图一

图二