我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器功率单元旁路允许的最大数量是几个?

问题描述:
ATV1200C高压变频器功率单元旁路允许的最大数量介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

ATV1200C高压变频器功率单元旁路允许的最大数量是4个,可以在“参数设置”里的“电机控制”中的“控制参数”中有一个“允许旁路数”里设置,设置范围为0-4,设置好后点击“确定”即可见下图。