我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器模拟量输入掉线可以设置哪些功能?

问题描述:
ATV1200C高压变频器模拟量输入掉线介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

ATV1200C高压变频器模拟量输入掉线可以设置为掉线保持或预设给定,出厂默认为掉线保持,当模拟量输入信号掉线时,保持当前速度运行;当设置为“预设给定”时,需要在“模拟掉线预设给定”里输入模拟量电流值,当模拟输入掉线,变频器就会以模拟掉线预设给定运行,出厂默认为4mA,设置界面见下图所示。