ATV1200C高压变频器变压器超温报警及变压器过热跳闸出厂默认是多少及如何修改?
问题描述:
ATV1200C高压变频器变压器超温报警及变压器过热跳闸介绍所属产品线:
ATV1200C变频器解决方法:
单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击“外部控制”弹出如下图所示,出厂默认变压器超温报警为95度及变压器过热跳闸为110度。如需要设置或修改请点击变压器超温报警及变压器过热跳闸后面的数值,然后弹出输入框,填写相应的温度数值,点击确定即可。
是否有帮助?