ATV1200C高压变频器人机界面上如何显示输入输出有功功率及功率因数?
问题描述:
ATV1200C高压变频器人机界面上显示输入输出有功功率及功率因数介绍所属产品线:
ATV1200C变频器解决方法:
单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击“应用功能”,再点击“采样系数”弹出如下图一所示,在“计算功率因数”前面的方框中打上勾,再点击左边的“确定”按键即可,退出界面就可以在高压变频调速系统监控主界面显示输入和输出的有功功率及其功率因数,如下图二红色标识所示。
图一
图二
是否有帮助?