我们今天能为您提供什么帮助?

ATV1200C高压变频器人机界面上如何显示外部温度数值?

问题描述:
ATV1200C高压变频器人机界面上显示外部温度数值介绍

所属产品线:
ATV1200C变频器

解决方法:

单击“参数设置”菜单时,首先弹出的是用户登陆界面。选择用户名,并输入密码(操作员的缺省密码为"0",管理员的缺省密码为111),就可以登陆系统进入参数设置页面。点击“应用功能”,再点击“外部温度”弹出如下图一所示,点击“在界面显示”前面的方框,显示勾选上后,再点击下边的“确定”按键即可,退出界面就可以在高压变频调速系统监控主界面显示外部温度数值,如下图二红色标识所示。

图一

图二