我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]目前施耐德PLC正常销售的有哪些系列?

问题描述:
施耐德PLC正常销售的有哪些系列

所属产品线:
可编程逻辑控制器

解决方法:

目前施耐德PLC正常销售的系列,按软件平台划分有以下分类:

1.EcoStruxure Machine Expert Basic平台:

M100、M200和M221系列处于正常销售状态,其中M100和M200需要在软件里输入激活代码“ulck8loca”后才能对M100和M200进行编程

2.EcoStruxure Machine Expert平台:

M218、M241、M251和M262系列处于正常销售状态,其中M218需要输入产品代码“KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ”后才能对M218进行编程。

3.EcoStruxure Control Expert平台:

M340、M580(包含安全型系列)和Momentom系列处于正常销售状态,但需要其软件授权版本,软件不同版本(S版、L版、XL版和M580安全型授权)的授权支持的PLC型号有所不同。