我们今天能为您提供什么帮助?

INS正面延伸旋转手柄可以锁OFF和ON位置吗?

问题描述:
INS正面延伸旋转手柄可以锁OFF和ON位置吗?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

正面标准延伸旋转手柄:

INS40~160:LV428941  图1

INS250/320~630 :LV431050/31052  图2

INS630b~2500:31288  图3

标准产品只能锁OFF位置,都可以通过改装锁OFF和ON二个位置。

图1

图2

图3